08.07.2022 07:49 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Das TIA Selection Tool unterstützt Projektierer bei der Konfiguration und Planung der Anlage. Für die Verwendung des Tools ist kein tiefes Portfoliowissen notwendig und es steht kostenfrei als Desktop- oder Cloud-Version unter dem folgenden Link zur Verfügung: Die Nutzung des TIA Selection Tools ist ohne einen Account/ der Anmeldung in der Industry Mall möglich. Die Anmeldung bietet jedoch folgende Vorteile:
Mit der Anmeldung in der Industry Mall werden diverse Vorteile für das gemeinsame Konfigurieren und den Zugriff von mehreren Standorten im TIA Selection Tool ermöglicht. Ein weiteres interessantes Feature ist das Wechseln zwischen dem Listenpreis und Ihrem persönlichen Kundenpreis und das Einpflegen dieser Preise direkt in Bestelllisten, in Exportdateien oder in Produktübersichten. Hinweis: |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 07/12/2022 07:05:01V1: Linkanpassung |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf