21.04.2009 18:02 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Liebe Forenuser
Ich versuche gerade mein PC-System (WinXP SP3, WinCC V6.2 Sp2, SIMATIC NET 2006) über TCP/IP und einen CP343-1LEAN mit meiner CPU313C zu verbinden. CP, PG-PC-Schnittstelle, TCP/Ip Kanalunit in WinCC, PC-Ip-Konfiguration sind soweit OK. Ich kann die CPU auch erfolreich anpingen. Die Grundsätzliche Verbindung zur CPU funktioniert also. Über die WinCC Channel Diagnosis erhalte ich dan den Fehlercode 42C2. Im Helpfile "S7CHNERRORDEU.HLP" steht zwar eine Beschreibung des Fehlers, ist aber leider sehr dürftig. Soweit so gut. Ich hab auch schon nach Einträgen mit diesem Fehlercode gesucht. Wurde auch Fündig: /tf/WW/en/Posts/2845 Lieder hat mir dieser Beitrag auch nicht geholfen. (MeinEnglisch ist zugegebenermaßen auch nicht das beste). mfg Heinz Hier noch ein Auszug aus dem LOGFILE 2009-04-21 16:11:08,046 INFO S7 channel unit "TCP/IP" deactivated! 2009-04-21 16:11:08,500 INFO S7 channel DLL terminated! 2009-04-21 16:11:12,218 INFO Log starting ... 2009-04-21 16:11:12,218 INFO | LogFileName : C:\Programme\Siemens\WinCC\Diagnose\SIMATIC_S7_PROTOCOL_SUITE_01.LOG 2009-04-21 16:11:12,218 INFO | LogFileCount : 3 2009-04-21 16:11:12,218 INFO | LogFileSize : 1400000 2009-04-21 16:11:12,218 INFO | TraceFlags : c4000000 2009-04-21 16:11:12,218 INFO S7 channel DLL started! 2009-04-21 16:11:12,218 INFO S7 channel with own cycle creation! 2009-04-21 16:11:12,687 INFO S7DOS release: @(#)TIS-Block Library DLL Version R7.1.0.0-REL-BASIS 2009-04-21 16:11:12,687 INFO S7DOS version: V7.1 / 0 2009-04-21 16:11:12,687 INFO S7CHN version: V6.0 / Sep 17 2007 / 23:49:34 2009-04-21 16:11:12,687 INFO S7 channel unit "TCP/IP" activated! 2009-04-21 16:11:12,687 ERROR Cannot connect to "CPU_313": Errorcode 0xFFDF 42C2! |
22.04.2009 08:59 | |
Beigetreten: 23.03.2009 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 40 Bewertung:
|
Hallo Heinz, eventuell(!) könnte es daran liegen, dass Deine WinCC-Version nicht freigegeben ist für einen Betrieb unter XP mit SP3. Siehe dazu auch http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21927773 Dort findest Du die Kompatibilitätslisten von WinCC 6 und 7 Eventuell hast Du ja die Möglichkeit, einmal Deine Konfiguration auf einem XP-System mit SP2 zu testen um eventuell diese Ursache auszuschließen. Gruss, Michael |
Zuletzt bearbeitet von: Michael.Sporken am: 22.04.2009 09:00Mit freundlichen Grüßen / Best regards, |
|
Folgen Sie uns auf