29.08.2022 14:18 | |
Beigetreten: 12.05.2010 Letzter Bes: 17.07.2025 Beiträge: 92 Bewertung:
|
Grüß Gott, wie ist das eigentlich mit den Netzspg. Angaben..... Mir geht es um die max. zulässige Netzspannung. Beim S210 ist hier xxx bis 480V +-10% angegeben. https://support.industry.siemens.com/cs/pd/1367646?pdti=pi&dl=de&pnid=24672&lc=de-WW Darf der Kunde dieses Gerät dann an 480V+48V= 528V betreiben? Damit würden 750V am ZK anstehen. Bei welcher Spannung würde denn im generatorischen-/ brems- Betrieb der Bremschopper einsetzen? (Mit einigen Abstand zur normalen ZK Spg. müßte man da schon auf ca. 800V liegen! bei 30 Ohm ergibt das dann eine Spitzenleistung von 21KW) Ist die Einsatzschwelle des Bremschoppers Netzspg. abhängig? Schönen Gruß |
30.08.2022 08:02 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 1278 Bewertung:
|
Super, danke fürs Klarstellen! |
Best regards, |
|
Folgen Sie uns auf