26.09.2022 10:43 | |
Beigetreten: 01.06.2017 Letzter Bes: 28.09.2022 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallöchen Zusammen Ich habe mehrere LOGO 0BA1 im Einsatz. Diese sind jeweils mit einen UMTS Router (Teltonika RUT240) über einen VPN-Tunnel mit unserem Server verbunden. Über eine Portweiterleitung im RUT240 habe ich somit die Möglichkeit auf die Webserver der LOGO (Port 80) zuzugreifen. Dieses funktioniert auch. Ich habe aber noch immer nicht herausgefunden wie ich die Möglichkeit habe aus der Ferne auf die LOGO zuzugreifen um dort z.B. ein Programm-Update durchzuführen. Ist dieses überhaupt möglich ohne das original Kommunikationsmodul von Siemens? An dem RUT240 sind noch jeweils weitere, andere Geräte angeschlossen welche nichts mit der LOGO zu tun haben (daher auch die Port-Weiterleitung im Router). ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/26/2022 11:27:51Neue Überschrift nach Splitten |
|
26.09.2022 11:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2025 Beiträge: 36025 Bewertung:
|
Du wirst keine 0BA1 LOGO!s haben, sondern die aktuellen LOGO! 8.3. Schau dir mal den Auszug aus dem Handbuch zur LOGO! 8.3 zum Thema "Netzwerksicherheit" an. Dort findest du die Angaben, welches Gerät, Software, App welchen Port benutzt. DateianhangLOGO! 8 Handbuch 0BA8 2022_02 xxxx8-0BA1 Seiten 307+308.pdf (283 Downloads) |
Folgen Sie uns auf