09.12.2022 13:53 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 21.09.2025 Beiträge: 458 Bewertung:
|
Die andere Lösung Die Codierung der Eingänge mittels Dioden und gepolter Relais war mir doch etwas zu gebastelt. Und da die LOGO! in die das eingebettet werden sollte, ziemlich nahe am Vollausbau ist, wurde nun ein ganz andere Lösung gefunden. Es wird nur eine Taste genutzt (dadurch auch nur ein Eingang). Die Differenzierung der Funktionen erfolgt
Der Betreiber findet das gut, und ist mit der Lösung voll einverstanden. Gruß Quirin, ja, man hätte ja auch gleich darauf kommen können DateianhangDie andere Lösung.zip (282 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf