12.01.2023 12:46 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Der Know-How-Schutz von Codebausteinen (FC/FB) Bausteinen ist eine häufig genutzte Funktion im TIA Portal zum Schutz des geistigen Eigentums bzw. des Schutzes vor Manipulation von sensiblen Datencode. Dieser Schutz ist bei der Erstellung von Bausteinen direkt im Bausteinordner der PLC oder auch bei Bausteinen in der TIA-Bibliothek verfügbar. Hochrüsten von Know-how geschützter Codebausteinen (Typen) in TIA-Bibliotheken Achtung! Fehlerbeschreibung, wenn der Know-how-Schutz vor dem Hochrüsten aktiviert war: „… Der Baustein kann nicht bearbeitet werden, da der Know-how-Schutz mit einer älteren Version des TIA Portals eingerichtet wurde. Quelle: Auszug Hilfesystem TIA Portal V18 Was tun, wenn sehr viele Know-how geschützte Bausteine in hochzurüstenden Projekten vorliegen? Bei einer großen Anzahl von Know-how geschützten Bausteinen in Projekten oder auch Bibliotheken (Typen), kann sich der o.g. Prozess der Beseitigung des Know-how Schutzes vor Hochrüstung als sehr zeitaufwendig erweisen. Aus diesem Grund bietet sich die „Massenfunktion“ per Massenselektion einzelner Objekte in der TIA Portal Projektnavigation an, welche die gemeinsame Deaktivierung des Know-How-Schutzes für viele Elemente in nur wenigen Schritten ermöglicht. Know-How-Schutz als Massenfunktion nutzen Grundsätzlich lassen sich Codebausteine nach einer Massenselektion in den Bausteinordner des Projektbaums der PLC-Station mit nur einer einzigen Einstellung gemeinsam mit einem einzigen Passwort auf den Know-How-Schutz einstellen. Erstellen von Know-How-Schutz als Massenfunktion (ohne Bibliotheksanbindung) Vorgehensweise: Bild 1: Zunächst die gewünschten Bausteine selektieren Bild 2: Rechte Maustaste Dialog„Know-How-Schutz“ wählen Bild 3: Passwort editieren und als Ergebnis sind die Bausteine geschützt Aufheben des Know-How-Schutzes als Massenfunktion (ohne Bibliotheksanbindung) Vorgehensweise: Bild 4: Rechte Maustaste Dialog„Know-How-Schutz“ Bild 5: „nur“ altes Passwort eingeben, dann „Entfernen“ drücken Bild 6: Selektierte Bausteine sind jetzt wieder ungeschützt Erstellen von Know-How-Schutz als Massenfunktion (mit Bibliotheksanbindung) Vorgehensweise: Bild 7: Bausteine zuerst in Bearbeitungsmodus bringen, dann im Projekt selektieren und Know-how-Schutz erstellen Bild 8: Die bearbeiteten Bausteinversionen sind nach Freigabe in der Bibliothek und im Projekt geschützt! Aufheben des Know-How-Schutzes als Massenfunktion (ohne Bibliotheksanbindung) Vorgehensweise: Bild 9: Bausteine zuerst in Bearbeitungsmodus bringen, dann im Projekt selektieren und Know-how-Schutz erstellen Bild 10: „nur“ altes Passwort eingeben, dann „Entfernen“ drücken Bild 11: Die bearbeiteten Bausteinversionen sind nach Freigabe in der Bibliothek und im Projekt ungeschützt und können nach einer Hochrüstung in in eine neuere TIA Version wieder in der neuen Version über o.g. Anleitung geschützt werden! TIA Bibliotheken: Beitragsübersicht Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Januar 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 06/25/2024 12:22:57Ergänzung: Link zur Beitragsübersicht TIA Bibliotheken |
|
Folgen Sie uns auf