08.02.2023 12:29 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 05.06.2025 Beiträge: 1709 Bewertung:
|
Hallo, ich habe ein paar Fragen zu dem MV530s Starterpaket Kann man das Gerät auch als TCP / IP Server über das WBM konfigurieren, so dass es das Leseergebnis nach der Triggerung über den digitalen Eingang, ins LAN sendet. (IP-Adresse und Port) ? Die Gegenseite ist eine Sondersoftware, die das Leseergebnis auf dem konfigurierten Port empfängt und weiterverarbeitet. Die Sondersoftware erwartet den String in einer bestimmten Rahmung (Start und Stoppzeichen). Kann ich dieses ebenfalls über das WBM des Gerätes editieren? In den technischen Daten des MV530s wird erwähnt, dass dieser 2 D Codes lesen kann. In den technischen Daten des MV530s Starterpaketes (Siehe Link) wird das so nicht erwähnt. Kann der MV530s aus dem Starterpaket auch 2 D Codes lesen? Kann mir jemand dazu ein paar Infos geben? Gruß Eleu |
Folgen Sie uns auf