22.03.2023 08:43 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community. Innerhalb des Automation License Managers (ALM) kann aus der ursprünglichen Lizenz in Kombination mit einer Upgrade-Lizenz die Version der Lizenz hochgerüstet werden. Bei der Kombination der ursprünglichen Lizenz mit der PowerPack-Lizenz wird eine Funktionserweiterung der Lizenz erreicht. Die Vorgehensweise ist hierbei in beiden Fällen gleich. Regeln für Lizenz-Upgrades Beachten Sie, dass sowohl der "alte" License Key als auch das Upgrade selbst auf der Festplatte des Rechners gespeichert sein sollten, auf dem das Upgrade durchgeführt werden soll. Voraussetzung Zum Upgrade eines License Keys sind folgende Voraussetzugen erforderlich: Lizenz-Upgrade durchführen Um ein Upgrade eines License Keys durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor Wählen Sie den Menübefehl "Ansicht > Verwalten". Wählen Sie den Ablageort im Navigationsbereich, an dem sich der License Key befindet, für den das Upgrade ausgeführt werden soll. Selektieren Sie im Objektbereich den License Key, für den das Upgrade ausgeführt werden soll. Führen Sie den Menübefehl "License Key > Upgrade" aus. Falls nur eine Möglichkeit zum Upgrade besteht, wird das Upgrade ohne weitere Anzeigen und Abfragen durchgeführt. Falls mehrere Upgrade-Möglichkeiten gefunden werden, wird der Dialog "License Key Upgrade" geöffnet. Selektieren Sie das auszuführende Upgrade und klicken Sie auf die Schaltfläche "Upgrade".
Was ist ein PowerPack bzw. eine PowerPack-Lizenz? (SIMATIC WinCC im TIA Portal) Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: März 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MV)
|
Folgen Sie uns auf