24.03.2023 12:25 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 16400 Bewertung:
|
Hallo Gerhard85 wenn du die Schriftart beim download nicht anhaken kannst dann vermutlich weil die Schritart im Windows nicht mit administrator Rechten installiert wurden. Die Schriftart muss mit Administratorrechten installiert werden damit das TIA Portal uneingeschränkt damit arbeiten kann. Ansonsen gibt es noch einen FAQ zu diesem Thema wie man die Schriftart manuel aufs Panel bekommt, ist schon alt aber sollte im TIA ähnlich ablaufen: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/22395414 habe das schon gemacht und hat eigentlich immer funtkioniert... Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf