24.05.2022 03:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 36015 Bewertung:
|
Welche Firmwareversion haben denn eure beiden LOGO!s? |
25.05.2022 12:58 | |
Beigetreten: 06.04.2021 Letzter Bes: 25.05.2022 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Ich habe die FW 1.83.01 Gibt es bereits eine neuere? |
25.05.2022 13:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 36015 Bewertung:
|
Also die 1. Version, keine neuere. Wenn sich niemand weiter meldet, würde ich an deiner Stelle einen Support Request starten. |
19.03.2023 20:31 | |
Beigetreten: 14.04.2022 Letzter Bes: 19.06.2023 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo, konnte das Problem gelöst werden? Habe einen ähnlichen Fall |
19.03.2023 20:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 36015 Bewertung:
|
Seit dem 22.08.2022 gibt es ein Firmware-Update für die LOGO! 8.3 auf V1.83.02. Firmwareupdate V1.83.02 für LOGO! 8.3 Grundgeräte
|
19.03.2023 20:43 | |
Beigetreten: 14.04.2022 Letzter Bes: 19.06.2023 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Und das war die Lösung? |
19.03.2023 20:47 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 36015 Bewertung:
|
Weiß ich nicht, habe kein CMR. |
Folgen Sie uns auf