08.04.2023 09:49 | |
Beigetreten: 28.03.2021 Letzter Bes: 19.02.2025 Beiträge: 30 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich besitze zwei alte LOGO´s Bj. ca. 2004 Erstmal, ein großes Lob an Siemens, dass diese LOGO´s aus meiner Jugend noch funktionieren. Ich bin gespannt, ob meine neuen LOGO8 auch so lange halten. Ich habe die LOGO damals mit dem PC Kabel RS232 und einem alten Rechner programmiert. Den Rechner gibt es nicht mehr, ich bin auch nicht sicher mit welcher Soft-Comfort Version ich damals gearbeitet habe. Nun habe ich mit meinem WIN10 PC, einem USB-RS232-Adapter, dem alten PC-Kabel RS232 und der aktuellen Soft-Comfort 8.3 probiert das Programm aus der LOGO auszulesen, leider ohne Erfolg. Ich habe die LOGO in den Übertragungsmodus geschalten. Bei der Schnittstellen-Auswahl habe ich keine Möglichkeit die COM-Schnittstelle auszuwählen, siehe Foto. Kann mir bitte jemand folgende Fragen beantworten: -Welche Version sind meine LOGO´s, "S C-S8C45132" siehe Foto -Funktioniert die Übertragung mit der aktuellen Soft-Comfort mit dem alten LOGO -wo gibt es den Treiber zu meinem alten RS232 Kabel, ich habe nichts gefunden -Wo liegen am wahrscheinlichsten die Übertragungsprobleme? An WIN10, am USBRS232Adapter, am alten RS232 Kabel, am Kabel-Treiber ? -Soll ich mir ein neues USB-LOGO-Kabel anschaffen, um die RS232 Fehlerquellen auszuschließen? Könnt ihr mir ein funktionierendes und günstiges Kabel empfehlen? Wünsche schöne Ostern ! Grüße Manuel
DateianhangDesktop.zip (159 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: MaMa21 am: 04/08/2023 09:52:08Zuletzt bearbeitet von: MaMa21 am: 04/08/2023 09:54:57Zuletzt bearbeitet von: MaMa21 am: 04/08/2023 09:56:47 |
|
08.04.2023 11:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 36015 Bewertung:
|
Ich habe das alte Kabel mit einem USB zu RS232 Adapter an einem Win7 Rechner im Einsatz. DIGITUS USB auf Seriell Adapter - RS232 Konverter - USB 2.0 Typ-A zu DSUB 9M - FTDI FT232RL Chipsatz - Inkl. 80 cm Kabel, 1 StückNicht jeder USB zu RS232 Adapter funktioniert. Dieser ja. Wichtig ist: Der Adapter muss über einen FTDI Chipsatz verfügen. Es müssen keine Treiber installiert werden, der Adapter wird beim Einstecken automatisch erkannt und es wird bei jedem Einstecken eine virtuelle COM-Schnittstelle temporär installiert. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
08.04.2023 14:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 36015 Bewertung:
|
Schau dir mal dies Thema an: (Nicht original Siemens) USB-Kabel für ältere LOGO!s. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf