04.05.2023 19:02 | |
Beiträge: 22 Bewertung:
|
Das heißt Fehlkauf:(? Ich brauche also Basismodul, Versorgungsmodul, AA Erweiterunsmodul? Grüße Marcus |
04.05.2023 19:06 | |
Beiträge: 22 Bewertung:
|
Oder ein 12/24 Schaltnetzteil mit 1-2 A oder 30-50 Watt? |
04.05.2023 19:07 | |
Beiträge: 22 Bewertung:
|
Das hab ich jetzt auch schmerzlich gemerkt:) |
04.05.2023 19:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 35960 Bewertung:
|
Schaltnetzteil mit 2A ist in Ordnung. Die Module benötigen nicht viel Leistung. |
Folgen Sie uns auf