26.06.2023 11:11 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Software Units stehen im TIA Portal ab der Version V15.1 bereits zur Verfügung. In der Projektnavigation im TIA Portal sollte bei der S7-1500 der Reiter Software Units bereits angezeigt werden. Zur Vertiefung auch der Link aus dem Handbuch. Software Units können mit allen Ausprägungen der S7-1500-CPU mit einem Firmware-Stand ab V2.6 verwendet werden. Viele weitere Tipps zu Software Units haben wir hier im Siemens Online Forum zur Verfügung gestellt. Expertentipps aus der Fachberatung Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juni 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf