27.05.2024 09:13 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Die Verwendung von Software Units im Umfeld der SIMATIC S7-1500 bietet eine Reihe von Vorteilen. Einen guten Überblick hierzu bietet der Beitrag: Mehr Programmiereffizienz durch Einsatz von Namensräumen Ab dem TIA Portal V18 wurde zusätzlich die Möglichkeit geschaffen in den Software Units mittels Namensräumen gleiche Bausteinnamen aber auch gleiche Namen von PLC Datentypen (UDT) mehrfach innerhalb des Steuerungsprogramms zu nutzen. Diese Eigenschaft bringt enorme Vorteile bei der Modularisierung und Verwaltung bzw. Bevorratung von Software Units in der TIA Bibliothek. Weitere Informationen zu den Namensräumen, siehe:
Da nicht alle Objekte einer Software Unit von den Namensräumen unterstützt werden, bitte die nachfolgenden Einschränkungen beachten! Gültigkeitsbereiche und Einschränkungen bei der Verwendung von Namensräumen Unterstütze Bereiche der Namensräume:
Nicht unterstütze Bereiche der Namensräume:
Hinweis und Haftungsausschluss! Die o.g. Tipps stellen lediglich einen kleinen Auszug von Lösungsansätzen vor, weitere Lösungen sind möglich. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Mai 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Folgen Sie uns auf