05.07.2024 11:55 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Welche Einstellungen sind in der Hardwarekonfiguration zu tätigen? Bei der sicheren Analogwerteaufnahme stehen diverse Konfigurationen in der Baugruppenparametrierung zur Verfügung. Ein wichtiges Detail ist dabei die Einstellung der „Auswertung der Geber“. Hier stehen, wie auch bei sicheren digitalen Eingangsbaugruppen, die zwei Optionen „1oo1“ und „1oo2“ zur Verfügung. Bild 1: Normativer Zusammenhang „1oo1“ und „1oo2“ In dem folgendem Beitrag behandeln wir den Unterschied zwischen diesen beiden Einstellungen: Was ist der Unterschied zwischen 1oo1 (1v1) und 1oo2 (2v2) bei fehlersicheren Signalbaugruppen? Werden die Informationen beider Sensoren benötigt um diese z.B. für den Bediener zur Anzeige zu bringen, ist dies nur mit der „1oo1 (1v1)-Auswertung“ möglich. Details hierzu sind im o.g. Beitrag zu finden. Wie kann eine Diskrepanz-Analyse mit der Anzeige von Einzelwerten kombiniert werden? Mit den zuvor beschriebenen Einstellungen werden die benötigten einzelnen Sensordaten verfügbar gemacht. Jedoch ist, für entsprechende Sicherheitsniveaus, eine Diagnose und Überwachung der Eingänge nötig. Diese Überwachung muss dann, aufgrund der Konfiguration der Hardware, in der Software realisiert werden. Hierfür bieten wir Ihnen eine TÜV-geprüften Bibliothek „LSafe Vote&Scale“ an, welche für diese Aufgabe verwendet werden kann. LSafe Vote&Scale Bibliothek für TIA Portal STEP 7 Wichtiger Hinweis! Es ist bei Verwendung der o.g. Bibliothek auf die maximal zu erreichenden Sicherheitswerte zu achten und diese sind im Hinblick auf die Struktur des Aufbaus, sowie der Anforderungen der vorliegenden Risikobeurteilung bzw. der Spezifikation der Sicherheitsfunktion abzugleichen. Vorausgesetzt, dass alle Anforderungen an die jeweils vorliegende Sicherheitsfunktion erfüllt sind, besteht dann die Möglichkeit auf die Werte der einzelnen Sensoren im Anwenderprogramm zuzugreifen und diese z.B. auf einem HMI anzuzeigen. Wichtiger Hinweis (Haftungsausschluss)! Für Sicherheitsapplikationen sind generell die aktuell gültigen Normen und Vorschriften sowie die jeweils aktuellen rechtsverbindlichen Angaben im Handbuch der eingesetzten Baugruppen einzuhalten. Somit besteht kein Haftungsanspruch auf die o.g. Inhalte und Tipps, insbesondere da Änderungen in den Normen sowie Fehler und Irrtümer nicht ausgeschlossen werden können. Die in diesem Artikel beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Juli 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Folgen Sie uns auf