30.07.2024 11:15 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Wie wirkt sich die Speicherung von Langzeittraces auf die Lebensdauer der Memory Card aus? Gar nicht, weil der Langzeittrace nicht auf der Memory Card gespeichert wird, sondern auf der Festplatte des Programmiergerätes. Weitere Informationen zum Langzeittrace im Handbuch: SIMATIC STEP 7 Basic/Professional V19 und SIMATIC WinCC V19 Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Juli 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf