12.08.2024 16:55 | |
Beigetreten: 13.01.2018 Letzter Bes: 04.02.2025 Beiträge: 53 Bewertung:
|
Servus im Anhang meine Zwei Programme zur Trinkwassersteuerung. Es sind zwei logos über ein Netzwerkprojekt. Funktioniert soweit alles Perfekt außer eine Überwachung und da bitte ich euch um Hilfe. Meine Impulssteuerung über den Merker 7 zur anderen Logo sollte laut Simulation klappen aber leider werden mir die Bausteine die ich eingebaut habe nicht mehr dargestellt...... Wo sind die da Ja der Netzwerkausgang NQ4 ja doch mit NI5 zur Wasserfassung verbunden ist aber die Bausteine NI5, Merker7 nicht mehr zu finden und zu sehen sind. (Netzwerküberwachung über Impulse) anbei meine Programme Bitte um eure Hilfe LG DE DateianhangTrinkwasser Fertig 2024 - Kopie.zip (109 Downloads) |
12.08.2024 17:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2025 Beiträge: 36023 Bewertung:
|
Du magst ja wissen, was du da meinst mit deinem Beitrag. Ich verstehe nur Bahnhof. |
13.08.2024 08:43 | |
Beigetreten: 13.01.2018 Letzter Bes: 04.02.2025 Beiträge: 53 Bewertung:
|
Das wahr`s Super besten Dank LG |
Folgen Sie uns auf