15.08.2024 19:27 | |
Beiträge: 24 Bewertung:
|
Hey ... ich brauche mal wieder Unterstützung. Meine Reglung läuft einwandfrei. Allerdings möchte ich erreichen, dass die Logo AM2AQ kein 0-10 V Signal sendet, sondern ein 10-0V Signal. Das hängt damit zusammen, dass bei Drahtbruch, der Motor auf volle Leistung läuft... Es könnte ja zu Warm sein... Falls es zu Kalt ist, ist es nicht so schlimm als zu heiß... Wie bekomme ich das gelöst ? Mein FU (Movitrac LT 0,37kW) muss ich das auch noch beibringen, dass 10V aus ist und 0V volle Power ist... ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 08/16/2024 07:47:07Neue Überschrift nach Splitten |
|
16.08.2024 12:24 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 457 Bewertung:
|
Hallo, bildlich_piranha..... Probiere es mal so. DateianhangAnalogwer invertieren.zip (120 Downloads) |
18.08.2024 15:31 | |
Beigetreten: 21.11.2008 Letzter Bes: 19.09.2025 Beiträge: 53 Bewertung:
|
|
Folgen Sie uns auf