10.09.2024 07:02 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Wie kann ich ein Sicherheitsprogramm vor unerlaubtem Zugriff schützen? In diesem Beitrag geht es grundsätzlich um den Zugriffsschutz, dennoch gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen, wie und was man im Projekt schützen kann. Diese Themen werden im Beitrag beschrieben:
Zugriffsschutz, um das Sicherheitsprogramm zu schützen Bevor der Zugriffsschutz eingestellt werden kann, die entsprechende F-CPU hinzufügen. Benötigte F-CPU auswählen Ausschnitt aus dem TIA Portal V19 Hinweis: Im TIA Portal V19 ändern sich Begriffe gegenüber Vorversionen. Anstatt Zugriffsstufe steht Zugriffssteuerung. Dennoch ist das Vorgehen der Passwortvergabe, dasselbe. Projektschutz Unter Security-Einstellungen kann man zusätzlich noch einen Projektschutz einrichten. Sobald die F-CPU hinzugefügt wurde, kann man den Zugriffsschutz aktivieren. Nach einem Klick auf Safety Administration öffnet sich rechts im TIA-Portal ein neues Fenster. In dem Fenster klickt man auf den Zugriffsschutz und kann danach ein Passwort, um das Sicherheitsprogramm zu schützen, einrichten. Schutz für das Laden in die F-CPU Auch ein Passwort für das Laden in die F-CPU kann eingerichtet werden. Dafür geht man in die Eigenschaften der F-CPU. Nach einem Klick auf Geräte & Netze, erscheint rechts die F-CPU. Auf die F-CPU ein Doppelklick und es sollte sich das Fester öffnen (siehe im Bild, gelb markiert). Ist das nicht der Fall muss man das Fenster aufklappen. In dem Fenster geht man auf Schutz & Security und dann auf Zugriffsstufe. In dem Fenster Zugriffsstufe kann man die Zugriffsstufe einstellen, die benötigt wird. Zusätzlich wir noch ein Passwort verlangt. Das Fenster öffnet sich, sobald man auf Einstellung geklickt hat. Dieses Fenster öffnet sich, nachdem man auf „Diese Projekt schützen“ geklickt hat. Sobald man einen Benutzername und Passwort angelegt hat, wird dieses unter Benutzer und Rollen in der Liste (Siehe im Bild) angelegt. Dort können Zugewiesene Rollen und Runtime timeout eingestellt werden. Weitere Informationen stehen im Handbuch Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: September 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf