18.09.2024 11:35 | |
Beigetreten: 05.07.2012 Letzter Bes: 06.04.2025 Beiträge: 14 Bewertung:
|
Hallo an das Forum, ich möchte eine Solltemperatur für ein Heizgebläse über die Cursortasten im TDE-Display einstellen. Aber leider bekomme ich es nicht hin. Das angeschlossene Heizgebläse regelt über einen analogen Ausgang 0-10 VDC die Leistung. Im Anhang schon ein vorgefertigtes Programm. Vielleicht hat jemand eine coole Idee. Vielen Dank schon mal. Gruß Henry DateianhangAnalogausgang_Heizgebläse.zip (115 Downloads) |
18.09.2024 11:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 36015 Bewertung:
|
Im Anhang ein Vorschlag zum Einstellen eines Sollwerts über die Cursor-Tasten.
DateianhangSollwertverstellung über Cursor-Tasten mit Begrenzung und Startwert.zip (144 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
18.09.2024 12:39 | |
Beigetreten: 05.07.2012 Letzter Bes: 06.04.2025 Beiträge: 14 Bewertung:
|
Hallo ixo65, genau so funktioniert das. Vielen Dank |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf