02.10.2024 23:07 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2025 Beiträge: 36024 Bewertung:
|
LOGO! CIM - VPN (SGLAN) über Mobilfunk am Beispiel eines simulierten PumpspeicherkraftwerksDer Fokus in diesem Beitrag liegt auf der Kommunikation zwischen zwei LOGO! - CIM (Communication Interface Module) in einem VPN, über das Mobilfunknetz eines Providers. LOGO! CIM bietet Ihnen eine Lösung zur Verbindung von LOGO! BM (Basis Modulen) über das Internet, wobei ein sog. SGLAN (Secured Global Local Area Network) als VPN-Tunnel über das Mobilfunknetz eingerichtet und verwendet wird. Konkret werden hier zwei LOGO! CIM Module mit jeweils einer internen SIM-Karte eingesetzt, wobei LOGO! CIM (A) als SGLAN Client und (B) als SGLAN Server konfiguriert ist. Im Anwendungsbeispiel sind beide LOGO! Teil einer Simulation für ein Pumpspeicherkraftwerk. Das Pumpspeicherkraftwerk stellt, bei hohem regionalem Energiebedarf, elektrische Leistung (=Energie pro Zeiteinheit) bereit. Steht mehr Energie zur Verfügung als der lokale Energiebedarf beträgt, so wird Wasser in ein 100m höher gelegenes Hochbecken gepumpt und steht dort als potentielle Lageenergie zur Verfügung. Hierbei steuert LOGO! (A) die Funktionen des Hochbeckens und LOGO! (B) die Funktionen der Schaltzentrale des Tiefbeckens. |
Folgen Sie uns auf