19.10.2024 01:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2025 Beiträge: 36024 Bewertung:
|
Nein, es gibt noch nichts Neues. Ob nachgebessert wird oder nicht, dass kann dir nur Siemens beantworten, nicht wir User in Forum. Und das du keine Verbindung hinbekommst, ist eine Aussage ohne irgendwelche nutzvollen Angaben für einen Helfer. Welche Art der Verbindung? Wer ist der Client und wer der Server? Hast du beim S7.Zugriif und Modbus-Zugriff den Zugriff erlaubt? |
19.10.2024 21:02 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 1502 Bewertung:
|
alles ist mit der Comfort V8.4 ... also auch die 8.3er Logos übertragen worden ? |
25.10.2024 17:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2025 Beiträge: 36024 Bewertung:
|
Bitte das aktuelle Software und Firmware Update installieren. Bei mir haben dadurch verschiedene Probleme erledigt. Firmwareupdate für LOGO! 8.4 Grundgeräte und Service Pack 1 für LOGO! Soft Comfort V8.4 |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf