18.11.2024 14:53 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 02.09.2025 Beiträge: 16290 Bewertung:
|
Hello ardo Ich bin mir nicht 100%ig sicher, aber ich denke, dass die verschlüsselte Kommunikation, die man in der Simatic Shell eingestellt hat, nur für den terminal Bus und für die WinCC Server/Client Kommunikation und auch für die Redundanzsynchronisation (Ableich Archive usw.) gilt. Und in der zweiten Netzwerkkarte gibt es nur einen Handshake zwischen den Redundanzpartnern, wer Master und wer Standby ist (diese darf niemals unterbrochen sein...). Diese Art der Kommunikation ist anders als die andere Kommunikation auf dem Terminalbus. Daher sollte man hier auch eine extra netzwerkkarte und ein anderes Subnetz verwenden https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/868014 Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf