04.12.2024 08:25 | |
Beigetreten: 02.12.2024 Letzter Bes: 10.12.2024 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo zusammen Ich möchte die Kommunikation mit einem G115D SINAMICS Umrichter direkt über Profinet in LABVIEW integrieren. Als Grundlage habe ich die Dokumentation "SINAMICS_LabView_connection" von Siemens, welche beispielhaft die Anbindung erklärt. Leider funktioniert das bei mir nicht alles so wie beschrieben. Zum Beispiel kann ich über das TIA-Portal (V19) keine XML-Datei erstellen. Meine Fragen: - Funktioniert das grundsätzlich überhaupt mit einem G115D Umrichter. - Kann ich mit der XML-Datei von der Siemens Seite benutzen? (Link: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109784461) - Von wo erhalte ich Informationen wie "input_adress" / "output_adress" welche ich als Information in Labview brauche. - Muss ich sonst noch etwas speziell beachten? Die Kommunikation soll wie folgt funktionieren: Dateianhang99684399_SINAMICS_LabView_connection_v4_0_en (1).pdf (105 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 12/04/2024 08:31:09Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf