27.02.2025 13:46 | |
Beigetreten: 27.02.2025 Letzter Bes: 28.02.2025 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo, ich habe das mit der Komptabilität leider noch nicht verstanden bzw. woran erkenne ich, ob ich eine Logo! 6 oder Logo! 8 habe. In meinem konkreten Fall geht es um folgendes. Ich habe ein Basismodul 6ED1052-2HB08-0BA0 und möchte dieses um weitere Eingänge und Ausgänge erweitern. Zur Erweiterung möchte ich das Erweiterungsmodul 6ED1055-1HB00-0BA2 verwenden. Sind die beiden Module kompatibel? Grüße Marcos ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 02/27/2025 13:52:33Neue Überschrift nach Splitten |
|
27.02.2025 13:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 35950 Bewertung:
|
Dein Basismodul ist eine 0BA8 LOGO!, genannt LOGO! 8.2. Dieses Basismodul ist nur kompatibel mit Erweiterungsmodulen, deren Bestellnummer mit 0BA2 enden. Im Anhang eine Übersicht aller 0BA8 LOGO!s. DateianhangVersions of 0BA8.xlsx (57 Downloads) |
27.02.2025 14:26 | |
Beigetreten: 27.02.2025 Letzter Bes: 28.02.2025 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Vielen Dank! |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf