25.03.2025 07:01 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 16386 Bewertung:
|
Hallo angelina_steier132 soweit ich weiß gibt es keine Ersatzteile wie z.B: Displays für die SIMATIC Panels. Wenn etwas beschädigt ist bleibt in der Regel nur es zur Reparatur einzuschicken: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/22639376 Wenn du mit abkratzen die oberste Plastikschicht des Touchscreens meinst, dann würde ich das nicht machen, da dies zum Schutz der darunterliegenden Teile dient, du kannst es versuchen, die Chance den Touchscreen zu Beschädigen sind jedoch sicherlich gegeben, oder wurde bei deinem Panel eine Schutzfolie verwendet und du beziehst dich auf diese? viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf