08.04.2025 13:14 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 16452 Bewertung:
|
Hallo AutoGen_7368332 Also auf dem IPC verwendest du eine Soft PLC? z.B: einen 1507S? Dann sollte dem Controller mindestens eine Netzwerkkarte als Schnittstelle zugeordnet sein. Somit wirkt der Controller über diese Schnittstelle nach "außen" wie eine reale PLC. In der PC Station die du für die VISU verwenden willst legst du einfach eine HMI PC Runtime (z.B: eine Advanced RT oder Unified RT) an. sollte eigentlich straight forward gehen: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/89852595 Ansonsten wären ein paar mehr infos nötig um noch genauere Tipps zu geben.(Welche Versionen, welche Betriebssysteme, Screenshots was du schon gemacht hast usw.) Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf