15.04.2025 07:02 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 1502 Bewertung:
|
anbei
DateianhangLogo-Modbus-Stromzähler2025-03-31-USR-SDM230.zip (75 Downloads) |
16.04.2025 06:13 | |
Beigetreten: 11.09.2014 Letzter Bes: 16.09.2025 Beiträge: 868 Bewertung:
|
Servus, prüf doch mal die Firmware deiner LOGO! 8.4. Sollte die nicht V1.84.03 sein, dann kann das Update hier helfen: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109975995 In dem DL sind zwei Firmware-Updates enthalten, die bei Bedarf getrennt auszuführen sind. Hat deine LOGO! 8.4 FW V1.84.01 solltest du beide FW-Udates durchführen. Hast du FW V1.84.02 reicht das Update auf V1.84.03. Laut Beschreibung wurde mit dem Update auf V1.84.03 auch die Kommunikation verbessert. Ich hoffe das hilft |
16.04.2025 16:51 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 1502 Bewertung:
|
wie schon geschrieben .... ist 8.4.03 ... sehe ich ja sofort auch am Web server |
Folgen Sie uns auf