20.03.2025 14:41 | |
Beigetreten: 03.08.2018 Letzter Bes: 15.04.2025 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Problem mit TP900 Comfort und SIMATIC MV320 Guten Tag, ich habe ein Problem mit der Anbindung des SIMATIC MV320(6GF3320-0HT01) an das TP900 Comfort (6AV2 124-0JC01-0AX0) über den USB-A-Anschluss. Das Gerät wird zwar erkannt – es blinkt grün und vibriert beim Einstecken sowie während eines Scanvorgangs (z. B. beim Scannen eines beliebigen EAN-Strichcodes). Allerdings wird der gescannte Code nicht auf dem TP900 Comfort angezeigt. Der Code wird weder in EA Felder noch unter der Windows CE Oberfläche in beispielsweise Command oder Editor angezeigt bzw. wie eine Tastatur Eingabe dargestellt. Ich habe bereits die Anleitung„Wie kann ein optisches Handlesegerät SIMATIC MV320 mit dem Ausgabestand FS:A3 an einem SIMATIC Comfort Panel in Verbindung mit dem Tool SIMATIC HMI Option+ genutzt werden?“ausprobiert – leider ohne Erfolg. Mein Verdacht ist, dass die Software-Version XC6.00 nicht korrekt mit demSIMATIC MV320 Ausgabe FS:A3 kommuniziert. Interessanterweise funktioniert ein preiswerter No-Name-Handscanner problemlos mit dem TP900 Comfort. Sowohl bei EA Felder, als auch im prompt. Es ist keine Installation notwendig. Nur anstecken. Daher benötige ich eine Lösung, um die gescannten Daten vom SIMATIC MV320 auf dem TP900 Comfort anzuzeigen – eventuell durch einen passenden Treiber oder eine alternative Konfiguration. Ich würde mich über eine Rückmeldung und hilfreiche Ratschläge sehr freuen! Vielen Dank im Voraus! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 03/20/2025 15:24:22Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: dofa am: 03/20/2025 20:59:48 |
|
31.03.2025 13:11 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 16447 Bewertung:
|
Hallo dofa hast du diesen FAQ zum Thema schon gesehen? https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109802051 Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
15.04.2025 20:05 | |
Beigetreten: 03.08.2018 Letzter Bes: 15.04.2025 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Ja, das wurde alles schon mehrfach ausgiebig getestet. Leider ohne Erfolg. |
Folgen Sie uns auf