06.05.2025 12:00 | |
Beigetreten: 08.04.2025 Letzter Bes: 21.08.2025 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Moin habe mal ne frage, ich habe eine Siemens LOGO! BM 12/24RCE, 1P 6ED1052-2MD08-0BA1, und würde dazu gerne ein Siemens HMI (KTP...) benutzen. Allerdings bin ich unsicher, ob beide Geräte kompatibel sind. Laut LOGO! Soft Comfort V8.4 scheint dies nicht möglich zu sein, da bei der Version 0BA1 die Ethernet-Konfiguration nicht unterstützt wird. Meine Frage ist daher: Gibt es dennoch eine Möglichkeit, die Siemens LOGO! mit einem Siemens HMI zu verwenden? Da ich eine LOGO! TDE habe und es auf einen HMI aufrüsten will? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 05/06/2025 12:25:52Neue Überschrift nach Splitten |
|
06.05.2025 12:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 35953 Bewertung:
|
Ja, dass ist möglich. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf