17.05.2025 12:07 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 35955 Bewertung:
|
Typstreichung LOGO! CMR2040 (6GK7142-7EX00-0AX0)Typstreichung LOGO! CMR2040 (6GK7142-7EX00-0AX0) Wie am 25.07.2024 Beitrag 109973456 angekündigt, wird die Baugruppe LOGO! CMR2040 (6GK7142-7EX00-0AX0) zum 01.06.2025 typgestrichen und ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr als Neuteil bestellbar. Ab Typstreichung erhält das Produkt den Status Ersatzteil, das dann über unseren Reparaturservice im Austausch gegen eine defekte Baugruppe geliefert werden kann. Hinweis zur Ersatzteilversorgung: Durch die am 01.08.2025 in Kraft tretende EU-Richtlinie RED 3.3 für Funkgeräte*) wird es voraussichtlich zu Änderungen in der globalen Ersatzteilversorgung kommen. Hierfür wird zeitnah informiert. *) Radio Equipment Directive (RED) 3.3: Die EU-Richtlinie Radio Equipment Directive (RED) – EU Directive 2014/53/EU – wurde im Artikel 3.3. u.a. hinsichtlich weiterer Anforderungen auch an Cyber-Security von Produkten ergänzt, die ab 01.08.2025 erfüllt werden müssen. Etwaige, daraus resultierende Änderungen bei der Ersatzteilversorgung werden aktuell bewertet. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
4 Benutzer |
Folgen Sie uns auf