09.07.2009 13:07 | |
Beiträge: 97 Bewertung:
|
Hi jack, der Tooltip wird mit übersetzt, die Formatierung in der csv Datei ist für Tooltips ist etwas anders, da Schriftparameter entfallen. Ansonsten werden die mit exportiert. Genauso mach ich das auch, Überschrifttext in den Tooltip und beim Fensteröffnen(durch Mausklick) den Tooltip auf die Überschrift übertragen. Die Sprache für Tooltips ändert sich entsprechen den anderen Texten. houseman |
Zuletzt bearbeitet von: houseman am: 09.07.2009 13:08 |
|
Folgen Sie uns auf