14.07.2025 12:17 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Bei der Konfiguration von HMI-Zugriffsstufen für die S7-1500/S7-1200 CPUs nach dem Beitrag „Konfiguration einer HMI-Verbindung zu S7-1500/17-1200 CPUs“ kann es passieren, dass das Passwortfeld für die Zugriffsstufe „Full access“ nicht editierbar ist: Ursache Dies tritt auf, wenn in den Security-Einstellungen der „Anonymous User“ noch aktiviert ist. Lösung
Nach der Deaktivierung des "Anonymous Users" sollte die Passworteingabe für die Zugriffsstufen wieder möglich sein: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2025). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (RD, MS) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 07/14/2025 12:22:03Flüchtigkeitsfehler im Titel korrigiert |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf