14.08.2025 16:19 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 07.09.2025 Beiträge: 2628 Bewertung:
|
Ah ! jetzt verstehe ich Dich ! In diesem Fall könntest Du doch über die F-Taste(n) eine Umschaltung zwischen Einzelfahrzeug und 2 Fahrzeugen realisieren. Mit einer Und-Verknüpfung vor dem Zähler kann das Starten des zweiten Zählers unterbunden werden (Startkommando Stoppuhr 2, Und-Nicht Einzelfahrzeug -> Starte Stoppuhr 2). Wie man die Umschaltung letztendlich umsetzt, gestaltet man nach seinen eigenen Vorstellungen. Ein sehr einfaches Beispiel dafür ist in der Beispieldatei. Dabei ist "F1" des TDE = Ein Fahrzeug und "F2" = 2 Fahrzeuge. Gruß Ella_68 DateianhangBeispiel.zip (13 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf