30.07.2025 21:05 | |
Beigetreten: 13.07.2025 Letzter Bes: 30.07.2025 Beiträge: 5 Bewertung:
|
So langsam kotzt mich die LOGO an. Nachdem sich das Problem mit der Verbindung zum TDE erledigt hat geht die LOGO jetzt alle 1-2 Tage einfach so in den STOP. Das war vorher nicht so. Spannungsversorgung schließ ich aus da an dem gleichen Siemens Wandler mehrere Logos hängen die ohne Probleme laufen. Verbindung zwischen LOGO und TDE besteht aber weiterhin. Sobald ich mich mit dem Rechner verbinde startet die LOGO wieder und die Anlage läuft ohne Probleme. HAB ICH GREMMLINS IN DER WERKSTATT??? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 07/31/2025 06:40:09Neue Überschrift nach Splitten |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
31.07.2025 01:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2025 Beiträge: 36017 Bewertung:
|
Deine LOGO! mit der Firmware hat einen irreparabellen Fehler. Dieser tritt aber nur auf, wenn diese per S7 Kommunikation Daten mit einem anderen Gerät austauscht. Sie auch hier: Logo8 nach undefinierbaren Zeitabständen in "STOP" - 152997 - Industry Support Siemens
|
31.08.2025 06:53 | |
Beigetreten: 19.12.2014 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 564 Bewertung:
|
Vielen herzlichen Dank, Dann bin ich ja beruhigt... Ciao Stefan |
Folgen Sie uns auf