08.09.2025 06:52 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 19.09.2025 Beiträge: 4114 Bewertung:
|
Hallo heiko_vogel172, Der Screenshot lässt stark vermuten, dass das Lizenz-Upgrade fehlgeschlagen ist. Bei der V20-„Floating“-Lizenz wird eine Anzahl von 0 angezeigt. Da ich diese Situation nicht kenne, kann ich dir leider nicht sagen, ob ein erneuter Versuch, die Lizenz zu upgraden, erfolgreich sein wird. Hinweis: Bei Screenshots aus dem „Automation Licence Manager” sollten die Lizenznummern zumindest teilweise unkenntlich gemacht werden. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf