14.07.2009 12:40 | |
Beigetreten: 17.09.2007 Letzter Bes: 17.04.2023 Beiträge: 799 Bewertung:
|
Hallo, wenn dieser FB41 nicht unbedingt ne Vorgabe ist oder er dir besondersgefällt nimm den FB 58. Der Algorithmus dahinter dürfte der gleiche sein, und du kannst zusätzlich noch einen Impulsausgang ansteuern und hast eine Parametrierhilfe... welchezum Ermitteln von Reglerparametern bei Strecken mit Ausgleich nützlich ist und es gibt ein Beispielprojekt PID - Temp da hast du dann auch deine Eingangsbelegung und eine Teststrecke zum simulieren... &in Step7 mit enthalten... Es sei hier noch einmal auf die einschlägige Fachliteratur verwiesen (bitte bis S.43 weiterblättern) http://books.google.de/books?id=eczh90hK8HwC&pg=PA41&lpg=PA41&dq=Regeln+mit+Simatic+FB+58&source=bl&ots=ztRwISNeMh&sig=m-yxSloH51WYW0gaA5YSRsY8g5Q&hl=de&ei=619cStzsJIXEsAbps9SODA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3 |
Zuletzt bearbeitet von: vanDyk am: 14.07.2009 12:45VG / regards vanDyk |
|
Folgen Sie uns auf