14.02.2008 11:39 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo! Ist die ubergabe von WinCC Daten mit ICCP moglich? Wie kann man das realisieren? Danke! |
14.02.2008 12:23 | |
Beiträge: 1776 Bewertung:
|
Hi, was ist ICCP?? Habe ich noch nicht gehört. |
14.02.2008 12:27 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
ICCP (IEC 60870-6, TASE.2) ein Protocol. |
19.02.2008 09:06 | |
Beiträge: 1776 Bewertung:
|
Hi, also ich kenne keinen Treiber für dieses Protokoll. |
21.09.2009 16:32 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Ja, es gibt ein Treiber (OPC Server). Der ist AX-S4 ICCP von der Fa. Sisco - sisconet.com |
Folgen Sie uns auf