01.07.2009 09:22 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hallo. Ich habe ein Frage zu der Zustandsanzeige. Bitte auch die Bilder im Anhang beachten. In Abhängigkeit von einer Variablen sollen unterschiedliche Bilder angezeigt werden. Dazu wird das Attribut "Aktueller Zustand" verwendet. Dieses wurde bisher dynamisch mit einer Variablen ausgewertet (direkt angebunden). Bei Verbindungsfehlern ist die Zustandsanzeige dabei grau hinterlegt. Nun erhält das Attribut "Aktueller Zustand" seinen Wert durch ein C-Skript (mit return), da ich die Objekte dadurch modularer aufbauen kann. Hier besteht aber nun das Problem, dass die Zustandsanzeige bei Verbindungsfehlern nicht mehr grau hinterlegt ist, was die Fehlersuche schwieriger macht. Wie lässt sich dieses Feature mit einem Skript realisieren? Was für ein Wert muss bei Verbindungsfehlern übergeben werden bzw. wie funktioniert das bei einer direkt angebundenen Variable? DateianhangDokument1.pdf (137 Downloads) |
Folgen Sie uns auf