06.11.2009 08:22 | |
Beigetreten: 17.09.2007 Letzter Bes: 17.04.2023 Beiträge: 799 Bewertung:
|
Hallo vielleicht hast du den ja auch schon gefunden... 6095050 hilft das evtl weiter? |
VG / regards vanDyk |
|
17.11.2009 15:15 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
werde ich mir mal anschauen, dankeschön! |
01.12.2009 10:28 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
so, um mal meinen fortschritt mitzuteilen: im anhang hängt die hardwareexport datei als cfg. diese lese ich mittels WritePrivateProfileString aus und schreibe die in eine ini. die ini lese ich in wincc mittels getprivateprofilestring wieder aus und kann so die dateinamen der zugehörigen bilder eindeutig zuordnen. und schon spuckt der mir die richtigen bilder an der richtigen stelle aus. [snip] ... achja, falls jemand an dem code interessiert ist, pn mit email, ich schicks euch zu. Dateianhangcfg+ini.zip (70 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 04.02.2010 23:04neue Frage in getrenntes Thema gesplittet |
|
Folgen Sie uns auf