19.06.2006 09:03 | |
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo, würde mal ein anderes Kabel verwenden und anhand folgendem FAQ ein Betriebssystem-update am Panel durchführen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19701610 nemo |
19.06.2006 14:20 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hi Nemo, vielen Dank für die Info. Ich habe inzwischen etwas mehr Infos zum Thema bekommen. Bei Siemens ist das MPI PC Kabel zur Projektierung nicht freigegeben siehe http://cache.automation.siemens.com/dnl/TU3NTA5AAAA_19109408_FAQ/Projekttransfer_d_C1.pdf Ohne SP1 soll die Übertragung noch möglich gewesen sein. Ab SP1 geht es auch mit dem Siemens MPI Kabel nicht mehr. Mich interessiert nun ob mit dem PPI Kabel eine Überttragung noch möglich ist oder welche Möglichkeiten sich sonst noch ergeben um ein Projekt in das OP73 zu bekommen. Dieter |
19.06.2006 20:17 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hi Nemo, habe das Kabel bestellt und werde berichten. Dieter |
03.08.2006 16:35 | |
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
alles wird gut [:D] ......Danke für das Feedback |
Folgen Sie uns auf