17.12.2009 10:47 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung:
|
Hallo Keu, also ich weiß zwar nicht wie du das mit Loop in Alarm hinbekommen hast aber in der WinCC V7 WebNavigator Doku steht ja definitiv, dass Loop in Alarm auf Web nicht funktioniert. Zitat: Darstellung von Meldungen Das vorhandene WinCC Meldearchiv bzw. Meldesystem des WinCC Servers kann auf dem WinCC Web Navigator Client über das WinCC Alarm Control bedient und beobachtet werden. Das Ausführen der Funktion "Loop in Alarm" ist nicht möglich. |
Zuletzt bearbeitet von: cumulus am: 17.12.2009 10:48Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
Folgen Sie uns auf