12.03.2010 13:24 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 16.09.2025 Beiträge: 1162 Bewertung:
|
Hallo LST, um ein Gerät in der Hardwarekonfiguration einzubinden, muss es im Hardwarekatalog sein. Habe das jetzt bei dem SIPROTEC Gerät selber noch nie gemacht. Na auf alle Fälle bin ich hier über eine GSD-Datei gestolpert. Ist das die passende? PROFIBUS GSD-Dateien : SONSTIGE Viel Erfolg Sabine |
15.03.2010 11:04 | |
Beiträge: 27 Bewertung:
|
Guten Morgen, danke für deinen Beitrag. Habe mir jetzt andersweitig hilfe geholt gehabt. Ist also erledigt. Danke für die gsd Datei! Gruß |
Folgen Sie uns auf