07.05.2010 08:10 | |
Beigetreten: 28.10.2009 Letzter Bes: 16.09.2025 Beiträge: 33 Bewertung:
|
Das hört sich ja schon mal gut an. Um eine Eingabe direkt in Sekunden zu haben, würde ich mit der linearen Skalierung arbeiten. Schau mal hier, Beispiel 1, ist zwar für WinCC flex, lässt sich aber so adaptieren: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=23992560&caller=view Im Prinzip machst du damit nichts anderes als deinen eingegebenen Wert in der HMI nochmal umzurechnen, sprich aus 1 in der HMI wird dann 1000 in deinem Merkerdoppelwort. |
Folgen Sie uns auf