(4)| 22.06.2010 07:57 | |
|
Beiträge: 33 Bewertung:
|
Hi Du hast eine 300er Station mit einer HMI Station eingefügt. Aber ich habe hier den PanelPC 477. Meine Konfig sieht so aus. MFG |
| 22.06.2010 07:59 | |
|
Beiträge: 33 Bewertung:
|
Du must die WinAC RTX bzw. WinLC RTX nehmen, das ist die Soft-SPS. Dann den CP anlegen und die HMI RT. ;-) |
Folgen Sie uns auf