25.08.2010 13:52 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, eine Suche nach "3-Punkt-Regler LOGO" oder ein Blick in die Schaltungssammlung führt dich zu Beiträgen mit Lösungsansätzen, siehe insb. meine Antworten dazu dort. Unter "Konzept + Schaltung einer Mischeransteuerung (3-Punkt-Regelung)" findest du eine Mischersteuerung die die von dir angefragte Regelung im Prinzip darstellt. Eine Minimalversion des eigentlichen Reglerkonzeptes findest du unter DEMO_3_Punkt_Regelung_mit_PWM.zip MfG Betel Weiterführende Infos und Schaltungsbeispiele zur LOGO!: ==> "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" ==> "LOGO! 0BA6 - Erstes Feedback an die LOGO!-Entwickler" ==> "Excel Logo Logger" |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf