(0)| 07.01.2011 10:20 | |
|
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 17.11.2025 Beiträge: 1200 Bewertung:
|
Ja das ist mochlich. |
| 07.01.2011 10:59 | |
|
Beiträge: 303 Bewertung:
|
Hallo! Welche Blöcke muss ich da verwenden? Gruß Alex |
| 07.01.2011 11:32 | |
|
Beiträge: 303 Bewertung:
|
Hallo! Kenne mich nicht so gut aus. Gibt es ein Beispiel wie man dies programmiert? Gruß Alex |
| 07.01.2011 17:25 | |
|
Beiträge: 79 Bewertung:
|
Hi, ich hab ja eine ähnliche Anlage wie du. Ich weiss nicht wie deine Batterien verschaltet sind, ich häng mal meine Version mit rein. Ich benutze nur einen Spannungsteiler, da bei mir immer nur eine von beiden Batterien zugeschaltet ist, die wird dann gemessen. Umschalten tu ich zur Zeit noch über einen Schalter, wird aber noch automatisiert, entweder über die Batteriespannung oder über gemessenen Ah-verbrauch. Zum Umschalten hab dir ja schon in einem früheren beitrag was geschrieben. Carlo DateianhangSchaltung.zip (105 Downloads) |
| 07.01.2011 19:05 | |
|
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 17.11.2025 Beiträge: 1200 Bewertung:
|
Ich habe eines kleine programm fur sie gemacht.
Dateianhangacculader.zip (108 Downloads) |
| 08.01.2011 10:02 | |
|
Beiträge: 303 Bewertung:
|
Danke funktioniert super. |
| 08.01.2011 11:29 | |
|
Beiträge: 303 Bewertung:
|
Hallo! Schön langsam gehen mir die Blöcke aus. Das Programm ist jetzt ziemlich komplett. Es funktioniert super. In der Simulation haut es hin. Gruß Alex |
Folgen Sie uns auf