(4)| 05.01.2011 13:22 | |
|
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 20.01.2025 Beiträge: 1557 Bewertung:
|
Hallo, setzt Du WinCC oder WinCC flexible ein? MfG |
| 05.01.2011 13:25 | |
|
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Hallo, was nimmst du denn nun genau? WinCC oder WinCC flexible? Ich gehe jetzt mal von WinCC flexible 2008 SP2 aus. Nun ist nur noch die Frage mit welcher Verbindung...PROFIBUS oderMPI oder Ethernet? Hier mal 2 hilfreiche FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/42918861 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24109938 Ich hoffe mal, dass dir das weiterhelfen wird... Grüße Manfred |
Folgen Sie uns auf