10.03.2011 13:17 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 2198 Bewertung:
|
Das geht nur mit DRIVE ES. (Basic reicht) Schau dir auch diesenBeitrag an (vor allem den letzten Post). Wenn Du aber dich mit MPI verbinden kannst, dann solltest Du dich auch mit dem PROFIBUS verbinden können. Achte darauf, dass dein CP auch die Geschwindigkeit kann, der "PC Adapter MPI" kann z.B. max 1,5 MBit/s. Dann kannst Du auch mit STARTER beide Geräte (Steuerrung und Antrieb) gleichzeitigbedienen. |
|
|
Folgen Sie uns auf