19.05.2011 10:00 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 05.06.2025 Beiträge: 1709 Bewertung:
|
Hallo partyboy, unter der Bestellnummer 6ES7 470-0AA00-0AA0 finde ich nur eine Adaptionskapsel. Ist darin eine Interbusbaugruppe eingebaut, die als I/O Controllerfunktioniert ? Mit dem von Dir genannten CP kann man m.E. kein PN - Netz aufbauen. Jedenfalls nicht laut HW-Konfig. Funktionieren würde aber als I/O Controllerm.E.der CP 6GK7 443-1EX20-0EX0. So würde ich das sehen. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Gruß Eleu |
Folgen Sie uns auf